This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:电流限制和纹波

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820205/lm3481-current-limit-and-ripple

器件型号:LM3481

你好

我根据 Webench 设计了一个采用 LM3481 (用于电池充电应用)的升压转换器、并作为 PDF 文档附在这里。

规格:

输入电压:13至14.5vdc

输出电压:16.5V

输出电流为4A

fsw:300kHz

面临的问题:

输出上的纹波

2.电流不限于4A  

请找到所附的各种波形

输出电压  

2. Vout 与 FET 驱动间的关系

FET 驱动

4. FET 驱动

5.电流反馈

     e2e.ti.com/.../LM3481_5F00_SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在此处帮助回复。 项目处于非常关键的阶段。  

    需要 TI 专家的帮助。

    谢谢

    曼达尔

    Arrow Electronics,印度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit 和 Mandar、您好!

    感谢您使用 LM3481。  对于所有这些波形、具体的工作条件是什么:VIN 和 Iout?   

    波形显示间歇性开关(脉冲跳跃)、这意味着您的电路可能会达到最小导通时间限制(571ns)。  从14.5V 输入电压到16.5V 输出电压、您只需要15%的占空比、MIN ON 将产生17%的占空比、大于所需的占空比。  要验证这一点、您能否在相同的输入电压和输出电流条件下将频率降低至200kHz、并查看是否解决了间歇性开关问题?   

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、这是有道理的

    我们将立即试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao

    不、它不起作用。

    我将 Fsw 降低到200kHz、然后降低到70Khz、但我们有同样的观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    您可以删除 C102吗? 它可能会导致环路稳定性问题。  

    您还应将 R122和 R123降低至少20倍。  FB 引脚上的高阻抗很容易导致噪声问题。

    您能试试这些吗?

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查减小反馈电阻器。

    C102无论如何都不会被组装。

    我尝试的一个更改是增大 VOP。

    我将其更改为18V、问题得到解决。

    我必须将电感器更改为3.3uH、并将分流器更改为25mE + 13mE 的更高串联值。

    现在、我得到连续驱动波形、电流受到限制。

    输入电压范围为13.6V 至14.5V

    Edit (编辑):看起来,分流电阻器的变化已经解决了这个问题。

    当我将电阻器更改为13mE 时,它会返回间歇性切换

    我尝试将反馈电阻器减小20倍、但问题没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    感谢您的更新。  对于13m Ω 电阻器而言、这听起来很奇怪、除非存在隐藏感应到的电流信号的噪声问题。  总之、很高兴您取得了进展。  如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您回来。

    尽管电阻器变化已经解决了问题,但我仍然有一些疑问和疑问!

    我认为该器件以最低占空比运行、以保持电压和建议的电流。 每当电池 SoC 极低时,电池就需要大量电流。

    我们预期将电流限制为4A,但不会进一步降低占空比,因此电流为5A (这可能是电池可以接受的电流)

    那么、我是否必须与它一起生活? 如果有更大的电池并且需要更大的电流、该怎么办? 这是否意味着没有电流限制?

    请回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将电阻器更改为50mE 会将电流限制为3A。

    因此,分流电阻器似乎是这里的关键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎存在布局抗噪性问题。  希望更改 CS 电阻可以解决您的问题。

    让我关闭这里的主题。 如果 您有其他问题、您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    祝您在项目中好运。


    谢谢、

    Youhao