This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:NMOS 驱动器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823407/lm25118-nmos-drive

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5118

您好!

我使用 LM25118器件从12至30V 直流的输入获得26V 的输出。 当我使用 Webench 设计我的电路时、它没有使用齐纳二极管保护我的外部 NMOS Vgs。 我的 NMOS 都具有+/-20V 的 Vgs 最大值。 如果我不保护晶体管的栅极、我是否应该担心会断开晶体管?

请参阅随附的文件:

谢谢

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!


    感谢您考虑将 LM5118用于您的应用。  如果按照 Webench 或数据表的建议使用、栅极驱动器将不会出现过压。  低侧 FET 驱动器由 VCC 供电、VCC 限制为7~8V。  高侧 FET 驱动器由 Cboost 供电、当 HS 接地时、Cboost 每次由 VCC 充电。 因此、您不应担心超出+/-20V Vgs 额定值、但希望享受这些齐纳二极管的节省。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi