尊敬的支持成员:
我的客户使用了 UCC28632。
当次级侧的输出短路时、我对 VDD 和 GND 运行之间有疑问。
(__LW_AT__情况)
当次级侧的输出短路时、
基本上、我认为 VDD 的上升电压在 VDD (启动)电平上重复出现、但 VDD (启动)电平和上升至接近20V 的电压也会交替出现。
VDD 引脚和 GND 引脚之间的波形不是 UVLO 运行。
(__LW_AT__问题)
电压上升到接近20V 时处于哪种状态(控制)?
2.当次级侧输出短接时、此操作是否与 VDD 引脚的运行正常?
VDD 电压的最大额定值为20V。
有问题吗?
是否有办法解决这个问题?
最恰当的考虑。
Bob Lee。