This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:输出和输入电容检查

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844619/tps549b22-output-and-input-cap-check

器件型号:TPS549B22

您好、E2E、

由于我们希望减少布局面积、您能否检查块1~3并告知我们 所需的最小电容!

谢谢!

VDD0V8 (0.8V)

TPS549B22RVFR

VIN=12V、VOUT=0.8V、IOUT=15.1A

直流纹波规格为+/- 3%、瞬态规格为+/-7.5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

      对于瞬态规格、您能告诉我们以安培为单位的电流阶跃大小是多少?


    此外、您是否使用 WEBENCH 为此器件创建设计? 如果设计是在 WEBENCH 中创建的、它将帮助我们审查该设计。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    鉴于 TPS549B22中 D-CAP3控制架构的快速响应、输出电容器的限制问题是在负载释放期间吸收电感器中的多余电流。

    在0.8V 输出和470nH 电感器的情况下、负压摆率将为0.8V/470nH = 1.7A/us

    对于15A 至0A 的负载释放、电感电流衰减为零所需的15A / 1.7A/us = 8.8125us、在此期间、电感电流平均值将为15/2 = 7.5A。

    对于8.8125us = 66.1uC 的输出电容器中的过量电荷、为7.5A。

    对于输入电容、您将需要足够的陶瓷输入电容器来处理 RMS 纹波电流、并需要足够的电容来将 PVIN 纹波限制在250mV 以下。  为了计算该值、我们需要知道转换器的开关频率和输入电压。

    在每个开关周期中、高侧 FET 将从输入电容器中抽取1.1* VOUT/VIN * 1/FSW (占空比除以效率、时间开关周期)的 IOUT (15A)。  您需要 Cin > IOUT * 1.1 *(VIN/VOUT)*(1/FSW)*(1/Vin_RIPPLE)、以使输入电压纹波小于 Vin_RIPPLE。

    允许7.5%的0.8V 过冲为60mV。

    66.1uC/0.060V = 1、101uF 的输出电容、在针对直流偏置电压、容差和温度对输出电容降额后。

    考虑20%的电容损耗和20%容差、需要1、542uF