This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:请帮助设计原理图

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844688/tps543c20-please-help-to-design-the-schematic

器件型号:TPS543C20

您好专家、

我们希望在我们的设计中使用 TPS543C20。

VIN=12V VOUT=0.8V IOUT (max)=30A、(动态负载0-50%、50-100%、在所有交流+直流调节范围内:0.8V +/- 5%)

我使用 Webench、静态输出纹波过大。

您能为设计提供帮助吗? 让我们知道电感器值输出电容器和 Rramp 值。  

所有交流+直流调节范围内、动态负载为0-50%、50-100%:0.8V +/- 5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS543C20  WEBENCH 设计能够根据您的纹波和瞬态要求定制您的设计。 您应该在设计左侧看到名为 Max Vout 纹波、Max Vout 瞬态、Iout Trans Load step 的选项框、以便根据您的要求调整设计。

    在50%的负载阶跃下、该共享设计具有~10mV 的输出电压纹波、~15mV 的输出电压下冲和4mV 的输出电压容差。 从而使其总计为29mV。 小于0.8V 的5%(40mV)。

    请查看以下设计并根据您的需求进行定制。 在您熟悉设计后、运行仿真以检查是否满足这些要求。

    此致、

    Gerold

    webench.ti.com/.../SDP.cgi