This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:双端口分解

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS23754, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844316/tps23754-two-port-disscussion

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:UCC29002TPS2373-4EVM-758

尊敬的团队:

http://www.ti.com/tool/PMP5236

我想讨论这个参考设计。

UCC29002是否是电流共享所必需的?

我认为具有电流模式控制功能的 TPS23754将自动平衡负载。

您是否有没有 UCC29002的测试报告来证明此处需要 UCC29002?

BR

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文、您好!


    但愿你一切顺利。 PMP5236设计需要 UCC29002来实现电流共享。 这些部件监控电流并控制 TPS23754的反馈。 如果没有它们、TPS23754器件中的一个将接管、并且不会"平衡"。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    因此、该参考设计在输出端没有二极管。

    当一个端口具有 PoE 54V 输入时、另一个端口将具有反向电流?

    如果我们使用二极管来防止反向电流、这可能会导致输出电压差异导致电流失衡(二极管可能具有不同的正向电压)

    您是否意识到这一问题、以及如何避免这一问题?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想确保我理解、您说的是、如果其中一个 TPS23725的输入 VDD_A 上具有54V、 另一个 IC 在 VDD_B 上的电压低于48V、您在问第一个 IC A 的输出电流是否会在第二个 IC B 上产生反向电流?  

    简单的答案是否定的、不会发生这种情况。

    首先、了解每个 IC +功率级的输入电压范围可独立达到42-57V。 这意味着 VDD_A - VSS_A 和 VDD_B -VSS_B 可以是42-57伏、输出12V_A 和12V_B 将是12V。  请注意、列出的此解决方案用于电源冗余、这意味着一个 IC 可以在没有另一个 IC 的情况下运行。 (对于48W 解决方案、也可以同时打开这两个电源。)  

    我要指出的第二个问题是、该设计是在2014年创建的、远早于 IEEE802.3.bt 标准的创建。 目前、IEEE802.3.at 标准的最高功率级别为25W、因此该设计不符合要求。 在旧标准中、仅使用2对以太网电缆。 此设计使用所有四个线对集。 创建此设计时、还需要一个独特的 PSE 解决方案来为所有四条电线供电。 我建议检查 PSE、以便在两个配对之间发送42-57V 电压、从而为该设计供电。  

     我还建议考虑.bt IC 解决方案。 新标准允许 PD 上的功率高达71W、因此48W 完全在限制范围内。 这样、客户的新设计就符合该标准、并且可以使用.bt 兼容的 PSE。  如需参考、请查看 TPS2373-4EVM-758以了解如何实现新的.bt 标准、从而与此设计进行比较。 如果您想讨论、我们有多个.bt 解决方案。  

    有关新.bt 标准的更多信息和培训、请查看我们的视频培训系列:  

    此致、

    Michael Pahl