This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:如何使用 TI SAA 工具(USB-TO-GPIO 接口适配器)与 LM5066I 进行通信

Guru**** 2503165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817736/lm5066i-how-to-use-ti-saa-tools-usb-to-gpio-interface-adapter-to-communicate-with-lm5066i

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

大家好、

您好! 我是支持电信的本地 FAE。 我在实验室中使用 LM5066I EVM、想知道如何使用 SMBus、I2C 和 SAA 调试工具中的 SAA 工具实现通信。 我的测试基于以下内容。 但是、SAA 工具只是在我尝试从15h 获取位时保持 NACK (ADR0~ADR2全部为0)。

我的问题是:

  • 您是否知道如何通过 TI 的 USB 转 GPIO 工具实现 IIC 和 PMBUS 命令?
  • 您是否知道如何通过 PI-Commander 实现 IIC 和 PMBus 命令?

谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wenhao、

    我从未尝试 过 EVM 附带的 FTDI 软件狗。 让我检查一下、下周早些时候再次与您讨论。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wenhao、

    我还没有成功地与 TI 的 USB-TO-GPIO 工具建立通信。 你怎么样?

    让我检查一下我是否得到同事的帮助。 我将在下周初重新了解最新情况。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wenhao、

    我收到了 Aardvark 适配器、我将在几天内测试并更新您的信息。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是否有更新?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wenhao、

    我计划今天进行测试、但我因生病而不上班。 我明天会检查并更新您的信息。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    没关系。 请注意!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我能够使用 Aardvark 适配器与器件通信。 但是、我还没有找到 TI 的 USB-TO-GPIO 工具的问题。

    您正尝试做什么? 大多数操作都可以使用 EVM 随附的 FTDI 软件狗进行管理。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我尝试使用 USB-TO-GPIO 与 LM5066I 进行 IIC 通信。 由于 IIC 通信仅通过下拉 CLK 和数据线供 start+address+command+content+stop 使用。 我认为通过使用 SAA 工具、通过 USB-TO-GPIO 工具实现 IIC 通信必须很简单。 请参阅下面的 GUI。

    使用 SAA 工具时、USB-TO-GPIO 将拉低数据、同时发出 CLK 以指示停止、地址和命令。 如果 LM5066I 支持 IIC 通信、它应该能够见证启动、并 ACK 最后一位地址和命令、以便在工具内指示主 MCU 从器件已呈现并准备就绪。 随后进行读写操作。  

    您是否知道 USB-TO-GPIO 无法与 LM5066I 的数字内核通信的原因? 尽管它不支持使用 GUI、但应通过字节到字节 IIC 通信来支持 SAA 工具。

    谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我能够与 Aardvark 适配器和 FTDI 软件狗进行通信、但 到目前为止、TI 的 USB 转 GPIO 工具未成功。

    我正在寻求内部帮助。 很快就会回来。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将关闭此选项、您可以在得到答案时花一些时间。 谢谢!

    -文豪