主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO
大家好、
您好! 我是支持电信的本地 FAE。 我在实验室中使用 LM5066I EVM、想知道如何使用 SMBus、I2C 和 SAA 调试工具中的 SAA 工具实现通信。 我的测试基于以下内容。 但是、SAA 工具只是在我尝试从15h 获取位时保持 NACK (ADR0~ADR2全部为0)。
我的问题是:
- 您是否知道如何通过 TI 的 USB 转 GPIO 工具实现 IIC 和 PMBUS 命令?
- 您是否知道如何通过 PI-Commander 实现 IIC 和 PMBus 命令?
谢谢!
-文豪