This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:隔离式直流/直流电源设计

Guru**** 2813525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34925, LM5160A, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844581/lm5160a-isolated-dc-dc-power-supply-design

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM34925LM5180

团队、

我们希望构建隔离式直流/直流电源:

  • 隔离式(输入和输出之间的预期电压差远低于100V)
  • 标称输入电压 48V (范围40V - 50V)
  • 输出电压为4.0V、最大电流为2.0A、最大长期输出电流为1.6A
  • 输出过流保护

我找到了 LM34925和 LM5160A 等候选器件。 一个问题是变压器不在架子上、而是特殊的(?)。

您能否检查要求并建议推荐哪种类型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    LM5180将是最简单的解决方案。

    请查看数据表和5V 应用。

    使用 此处 "开发工具"下的设计计算器、看起来像一个4:1变压器将 是您的最佳选择。

    但是、输出功率受到限制(不是电流)、因此输出电压将在过流情况下下降。

    尝试使用设计计算器、并让我们知道您的想法。

    -Orlando Murray