This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:是否需要 I2C 接口?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, BOOSTXL-TPS65218, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844683/tps65218d0-is-the-i2c-interface-required

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-TPS65218、IPG-UI

我在查看 TPS65218D0的数据表、似乎该器件的所有 i2c 函数都是对器件实际功能(加电/断电序列、监控、监控等)的补充。

这是正确的、还是最初在器件上设置/运行电源轨所需的 i2c 接口?

谢谢

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    正确、所有 I2C 功能都是对器件运行的补充。

    • TPS65218D0的默认电压和定序非常适合 TI Sitara AM335x 和 AM43xx 处理器。
    • 通过使用 BOOSTXL-TPS65218 LaunchPad + BoosterPack、可以使用 IPG-UI 对任何 TPS65218D0样本进行重新编程、以匹配其他处理器/FPGA/SoC 的电压和定序要求。 这在原型设计和了解 EEPROM 编程工作原理时非常有用。

    这里还有一个说明视频、展示了如何对 PMIC 进行编程:

    当 VIN>VUVLO &&(AC_DET =低电平|| PB 按下)时、上电序列自动执行。

    只需通过 GPIO 控制 PWR_EN 信号即可进入关断状态。  

    I2C 可以控制其他特性:器件如何在睡眠状态下运行、在睡眠/关断状态下从 DCDC5/6为 RTC 供电、中断检测、由于 nPFO 信号有效而启用断电序列等