This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:DDA 封装的最小封装高度

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844532/lm5017-minimum-package-height-for-the-dda-package

器件型号:LM5017

您好、E2E、

你好。 我们有一位客户在寻找 LM5017的 DDA (SOIC-8)封装的最小封装高度。
数据表中仅指定了最大封装高度1.7mm。

LM5017数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5017.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我与内部团队进行了交谈、遗憾的是、我们只有最大规格。

    此致、

    Ethan