This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:如何使用 GPI 引脚生成已知脉冲持续时间的复位信号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843992/ucd90160a-how-to-generate-a-reset-signal-of-known-pulse-duration-using-a-gpi-pin

器件型号:UCD90160A

您好!

在我的设计中、我计划通过 将 GPI 引脚的状态从高电平更改为低电平来实现已知持续时间的系统复位。

复位信号应在配置延迟后失效。

您能不能帮助我实现此实现(Fusion GUI 等所需的设置...)

提前感谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi

     系统复位功能有助于生成脉冲。 对于系统复位功能、当分配的 GPI 信号取消置位时、输出复位信号立即生效。 当所分配的 GPI 信号被置为有效时、输出复位信号可延迟编程时间、后跟编程脉冲宽度。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yihe 的回应。

    我在这里有不同的要求。

    当我将一个 GPI 的逻辑状态从高电平更改为低电平时、RESET 引脚应置为低电平、然后释放为高电平、而无需等待 GPI 引脚恢复为高电平。

    换句话说、只要 GPI 从高电平变为低电平、UCD90160A 器件就会生成一个脉宽可配置的低电平有效脉冲。

    您能不能帮助我了解所选的 UCD 器件是否可以满足此要求。

    谢谢、此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi

    GPI 是否会从低电平变为高电平? 何时 GPI 从低电平恢复为高电平? 您是否需要脉冲?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回答。

    只有当 GPI 从高电平变为低电平时才需要该脉冲。 当 GPI 状态从低电平变为高电平时、不需要脉冲。

    谢谢、此致、

    Ravi