This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062A:当该 IC 的输出短路时、它将损坏多少天?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2062A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820726/tps2062a-when-the-output-of-this-ic-is-shorted-how-many-days-will-it-be-broken

器件型号:TPS2062A

 大家好、

 我的一位客户将 TPS2062A 用于他们的新产品、作为 USB 总线开关。

 他们有一个问题,如下所示。

问: 当此 IC 的输出短路时、从短时间开始、它将会损坏多少天?

 请给我回复。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2062A 具有短路保护功能。

    当您将引脚短接至 GND 时、此功能将激活、以防止损坏。

    因此、短路不会损坏电源开关。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ziv、

     非常感谢您的快速回复。

     我了解到 TPS2062A 即使输出短接至 GND 也不会损坏。

     我可以再问一个问题吗?

    问:如果短路的 IC 输出的 Tj 小于+125°C、则 IC 不会超出保证范围?  数据表条件中的 IC 特性是否不变?  

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    如数据表所示、可保证环境温度范围为-40度至85度。

    如果满足 上述条件、则无论您如何短接器件、数据表上的规格都将被加载。

    但我想、如果长时间短路、它肯定会激活短路保护。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ziv、

     非常感谢您的回复!

     此致、

     Kazuya。