This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:BQ51051B

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844463/bq51051b-bq51051b

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318BQ51003

您好!  

《无线电源接收器+电池充电器》、 BQ51051BRHLR、  

  • 是否有需要使用的天线类型的建议?  
  • 是否有可参考的文档??

有没有其他集成解决方案适用于:无线接收器+电池充电器

  • 这是需要考虑的其他解决方案之间的主要区别吗?

应用是一款跟踪器件、适用于需要使用商用无线充电器充电的人员。  

此致

Jorge Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们有几个选项、但需要了解电池尺寸和充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    电池为:  

    LP502030

    3.7V/240mAh

    谢谢

    豪尔赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于240mAh 电池、请查看 TIDA-00318 TI 参考设计。  这将使用 BQ51003和 BQ2510X 来支持此范围内的电池。

    线圈是一个 TDK WR2230-26M8-G、在 Digi 密钥处有库存。