This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:铅酸电池的推荐产品

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844482/bq24650-recommended-products-for-lead-acid-battery

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24450

尊敬的团队:

现在、我正在寻找铅酸电池的电池 IC。

我们的客户正在设计使用铅酸电池的应用、当时我们正在尝试使用铅酸电池的充电 IC。

他们在以下条件下寻找 IC。

  1. 从太阳能电池板为铅酸电池充电(20W/1A 至40W/2A)。
  2. IC 之后器件的输入电压为24至4.5V
  3. 具有保护电路(OVP 和过放电保护)
  4. 简单的内部结构和低成本
  5. 如果从 IC 中找到充电/放电的电流值、效果会更好

我正在考虑以下器件。

・BQ24650

・BQ24450

我想提出以下问题。

  1. 以上 TI 产品处于活动状态、我能不能推荐它?
  2. 是否有任何其他推荐的充电 IC?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

      如果使用太阳能电池板输入源、我们有一份应用手册、介绍如何使用 BQ24650为铅酸电池充电。 BQ24650更适合太阳能电池板输入源、因为它采用输入电压调节并可调节太阳能电池板、使其运行在其最大功率点。 下面是配置 BQ24650进行铅酸充电的链接: http://www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf

    BQ24650具有内置的 BAT_OVP 比较器、可支持高达26V 的充电调节。 在确定是否可以使用 BQ24650时、检查铅酸电池的最大充电电压、而不是标称电压。