This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPS 更换

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS562210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844563/mps-replacement

主题中讨论的其他器件:TPS563210ATPS562210A

您好、需要您的引脚对引脚更换建议。

MPS/MP2234
MPS/MP2235
MPS/MP2161

客户申请的8引脚 TSOT23封装

应用:DPU

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们没有适用于 MP2234/5和 MP2161的 P2P 设备。

    对于17V SOT238器件、,TPS562210A 和 TPS563210A 应是最接近的器件。