This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910AEVM-730:有几个问题

Guru**** 2769245 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823391/ucc29910aevm-730-a-few-questions

器件型号:UCC29910AEVM-730

请帮助回答以下问题:

  1. BSCTL 引脚和相关电路如何工作?
  2. 电感器 L4为何具有次级绕组? 目的是什么?
  3. 是否仍有更改开关频率的方法?
  4. L4不连续导通模式下的电流是否为?
  5. 如果我将设计更改为460Vac 输入、使用 UCC29910A 是否存在任何问题?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. BSCTL 引脚和相关电路如何工作?

      数据表第12页介绍了 BSCTL 如何与 BIASNS 一起工作、以确定何时打开/关闭耗尽型 MOSFET 以进行启动。  

    2. 电感器 L4为何具有次级绕组? 目的是什么?

      以在启动后为 UCC29910A 提供偏置。

    3. 是否仍有更改开关频率的方法?

      否、在正常模式下、频率是固定的。

    4. L4不连续导通模式下的电流是否为?

      但在 CCM 中可能会发生这种情况、尤其是在瞬态期间。  

    5. 如果我将设计更改为460Vac 输入、使用 UCC29910A 是否存在任何问题?

      开关位于高侧-由于控制器位于低侧、因此更高的输入将需要更多的成本来处理如何驱动。 从交流输入到大容量存储电容器的直接路径不会使浪涌管理复杂化。 用于保持的大得多的电容。 交流线路电流交叉失真可能会进一步引起关注。