This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:BQ2057C

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823189/bq2057c-bq2057c

器件型号:BQ2057C
主题中讨论的其他器件:BQ2057BQ24040

您好!

请了解如何计算 NTC 块电阻器的 RT1和 RT2值。

电池:3.7V/2200mAh

电池内置热敏电阻、值为10K。 随附数据表。

请了解如何计算 RT1和 RT2并关闭充电器块设计。

电池内部使用的 NTC 器件型号: ST016-103J410HLR0300

谢谢、
Rahule2e.ti.com/.../1S2P7AWS_2D00_03_2D00_3.7V_2C00_-2200MAH.PDFe2e.ti.com/.../ST016_2D00_103J410HLR0300.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    充电温度范围的温度范围是0°C 至40°C?

    您的输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    充电的工作温度范围为0-40oC

    充电器 IC 的输入电压范围:5V [典型值]

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul

    BQ2057是一款具有大量外部器件的较旧器件。

    BQ24040应满足您的要求、这是一款具有极少外部器件的较小器件。

    另一位工程师根据您的输入协助进行计算、请参阅下文。  谢谢 Alex