请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2057C 主题中讨论的其他器件:BQ2057、 BQ24040
您好!
请了解如何计算 NTC 块电阻器的 RT1和 RT2值。
电池:3.7V/2200mAh
电池内置热敏电阻、值为10K。 随附数据表。
请了解如何计算 RT1和 RT2并关闭充电器块设计。
电池内部使用的 NTC 器件型号: ST016-103J410HLR0300
谢谢、
Rahule2e.ti.com/.../1S2P7AWS_2D00_03_2D00_3.7V_2C00_-2200MAH.PDFe2e.ti.com/.../ST016_2D00_103J410HLR0300.pdf