This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:电源解决方案 Spartan 7.

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, LM3880, TPS65218D0, BOOSTXL-TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844210/tps65023-power-solution-spartan-7

器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: LM3880TPS65218D0BOOSTXL-TPS65218

您好!

我正在寻找为 Xilinx Spartan 7 FPGA 供电的最简单的解决方案。 最佳解决方案是具有1.0V、1.8V 和3.3V 输出的 PMIC、这些输出按该顺序进行定序。 我不需要任何 DDR 电压。 我已经了解了用于 Xilinx FPGA 的 TI 电源解决方案、但尚未找到合适的备选器件。  TPS65023用于许多示例、但该 PMIC 无法生成1.0V 电压、并且必须通过外部电源进行定序。 此外、我不需要 DVS、也可以通过 I2C 配置 PMIC。

我是否正在寻找不存在的东西? 我是否被迫使用序列发生器、例如 LM3880和分立式转换器? 或者只需将一个转换器的 PGOOD 连接到下一个转换器的使能输入即可。  但是、这不支持断电序列。 另一方面、Xilinx 在关断序列方面并不是很具体、因此与上电序列相比、以相反的顺序关断电压很重要。

/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredda、

    TPS65023可生成1.0V、如果您参考数据表第42页上的 DEFDCDCx 引脚的完整定义、您可以看到该电压。 如图41所示、可使用外部电阻分压器来设置输出电压(低至0.6V)、而不是表20中所示的布尔选项。  

    但是、如果您仍然不想对 TPS65023执行手动定序、则可以参阅下图、其中显示了如何使用 TPS65218D0为 Spartan-7 FPGA 供电。

    TPS65218D0为 Spartan-7供电(带 DDR)

    TPS65218D0为 Spartan-7供电(不带 DDR)


    请注意、TPS65218D0的 DCDC2无法为较高电压轨提供1.8V 或3.3V 电压、因为它只能在0.85V 至1.675V 之间进行配置

    如果您有兴趣使用 TPS65218D0为 Spartan-7 FPGA 供电、可以使用 BOOSTXL-TPS65218对 PMIC 的样片进行重新编程、以进行原型设计开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > TPS65023可以生成1.0V...

    好的、好的! 我想浏览数据表的速度太快了...

    我将详细介绍 TPS65218D0。

    谢谢。

    /F