This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:高于-1.2V 的负输出解决方案?

Guru**** 2518090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844483/tps723-negative-output-solution-for-higher-than--1-2v

器件型号:TPS723

您好!

是否有任何良好的负输出 LDO 解决方案可提供高于-1.2V 的输出(例如 -0.7V)的限制?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    我在 TI 的网站上搜索了可能高于1.2V 的负线性稳压器、但我没有找到任何稳压器。
    这种类型的请求不是新的。 发布的一种技术要求将线性稳压器悬空以实现小于+1.2V 或大于-1.2V 的输出电压、具体取决于您的线性稳压器是正还是负。  

    有关此技术的详细信息、请参阅以下应用手册。 第7页的图3给出了正线性稳压器的原理图示例、但该技术也可用于负线性稳压器。

    www.ti.com/.../slyc147.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    我想就这一议题提供一份更好的参考文件。
    此概念可能更适合您的应用、并且不需要浮动线性稳压器。

    http://www.ti.com/lit/an/slva216/slva216.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您提供的有用信息。

    此致、
    S.Sawamoto