This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:电流限制

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844393/lm5067-about-current-limit

器件型号:LM5067

大家好、

我想知道电流限制。
由于此器件的 Rs 上限为100mΩ Ω、最小电流限值是否为500mA?
是否有任何方法将电流限制为200mA?
此致、
Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    让我仔细检查一下、然后返回给您。

    您能否分享您的应用用例和最终产品详细信息?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    通常、该器件是为高电流应用而设计的、不应使用高 Rsns 值。 但是,该器件仍可与 Rsns >100m Ω 一起使用。

    由于存在限制、因此随意选择100m Ω 值、但该限制取决于 MOSFET 的电容(Ciss)大小。 如果 Ciss 太小(我们没有对确切值进行表征)并且您使用较大的 Rsns、则您将在栅极引脚和电流上看到明显的振荡迹象、因为电路中将存在影响控制环路稳定性的极点。

    如果发生这种情况、您可以通过在 MOSFET 的 CGS 上添加一个小电容来移动极点、直到振荡消失(~22nF 的值可能就足够了)。 仅当发生振荡时才需要此功能。

    BR、Rakesh