This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:IC 电源电压和 I2C 电平

Guru**** 2924080 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844180/lp5030-ic-supply-voltage-and-i2c-level

器件型号:LP5030

尊敬的专家:

我的客户的问题与以下链接中的 E2E 帖子相同。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/820062?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5030

基于此帖子、VCC 和 OUT 之间没有连接。

我是否可以向您了解 VCC 和 I2C 接口的连接?

如果 VCC 为5V、主机的 I2C 为3.3V、我是否应该在主机和 LP5030之间添加电平转换器件?

谢谢

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

       根据 DS 的第7页、无需添加电平位移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

        还有其他问题吗?