This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:TLV711由 CMOS 或双极制成

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV711, UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823019/tlv711-is-tlv711-made-by-cmos-or-bipolar

器件型号:TLV711
主题中讨论的其他器件: UA78

大家好、  

我的客户对 LDO 有一些疑问。

1、我们是否具有与 TLV711和 UA78相同的由 BJT (双极)制成的规格?

请建议对 CMOS 和 BJT 的 LDO 进行比较。 (成本、芯片尺寸、规格...)  

非常感谢您的大力支持!

此致、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    TLV711采用 CMOS;UA78采用双极工艺。

    1、我们是否具有与 TLV711和 UA78相同的由 BJT (双极)制成的规格?

    为了让您找到合适的器件、您是否会分享您的应用要求? 如输入电压、输出电压、负载电流? 如果您还可以与需要器件的客户共享工业部分、则在器件建议方面会非常有帮助。 首选 BJT 的原因是什么?  

    请建议对 CMOS 和 BJT 的 LDO 进行比较。 (成本、芯片尺寸、规格...)  

    就成本和芯片尺寸而言、每种设计都是不同的、因此很难对这些术语进行通用比较。 对于规格比较、您可以从本应用手册中找到一些一般信息。  http://www.ti.com/lit/an/slva072/slva072.pdf

    此致、  
    Jason Song