This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:TPS650861 GPO 的不精确电气特性

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844355/tps650861-imprecise-electrical-characteristics-for-gpo-of-tps650861

器件型号:TPS650861

您好!
我想在推挽模式下使用 TPS650861的 GPO、但数据表未详细介绍该模式的电气特性。

您能否澄清以下参数,请:

电压:哪个电源轨在推挽模式下馈入 GPO:3V3或1V8?

VOH? 音量? 和电流限制?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    对于推挽模式、GPO1、GPO2和 GPO3将由 LDO3P3供电、因此它将是3.3V 逻辑。 GPO4无法在推挽模式下工作。 以下是推挽模式的预期特性:

      电流 ≤2mA 时、电压≤0.4V、VOH≥2.9V

    此致、

    Layne J