This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060A:某些封装机械数据的最小值/最大值

Guru**** 1144180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823242/tps54060a-min-max-value-for-some-package-mechanical-data

器件型号:TPS54060A

您好!

下图是数据表中的封装机械数据。
我想知道红色下划线参数的最小值和最大值。
这些值是否可用?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    我将与团队联系、努力为您找到这一价值。 可能需要几天时间。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    对于这两种情况、容差都可以达到+/- 0.05mm 左右。

    Sam