This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:WebBench 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5035, LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844294/lm5022-webbench-issue

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5035LM5025A

您好的团队:

请帮助确认 LM5022是否满足以下条件?

输入:直流24V

输出:55V 5A 隔离

由于 WebBench 仿真中存在 Vout<=50的问题,或者我们有更好的解决方案,请分享以供参考,谢谢。

此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是指反激式拓扑吗?  您可能会考虑添加外部图腾柱以提升驱动器的功率、从而提供大约250瓦的功率。

    为了获得更高的效率、其他选择包括半桥(如 LM5035)或有源钳位正向(LM5025A)。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi