This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:开关频率因输入电压而异。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844249/lmr23630-switching-frequency-vary-depending-on-the-input-voltage

器件型号:LMR23630

(LMR23630是器件型号。)

开关频率因输入电压而异。

我不理解它的含义。

(条件)

输入电压为6V 至18V。

输出电压为4.2V、输出电流高达3A。

开关频率为1.5MHz

(结果)

如果是12V 和18V、

 没有问题、因为它固定在1.5MHz。

如果是6V、

电流高达2A 时没有问题、但频率逐渐 下降、为2.5A 和3A。

波形如下。

CH1开关电压

通道3开关电流

2A

2.5A

3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我无法看到您附加的图像。

    开关频率可能受输入电压影响的原因是器件所需的最短导通和关断时间。 一旦输入电压接近输出电压(接近100%占空比)、就没有足够的时间来满足最小关断时间(TOFF_MIN)和所需的调节占空比。 因此、开关频率会降低以满足这两个要求。 数据表的第8.3.6节对此进行了说明。  

    考虑到较重负载的功率损耗、电流增加也会导致这种现象。 您可以在数据表的图20中看到典型图。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan San

    非常感谢!

    我理解这个问题。

    此致、

    Miyanaga