请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 (LMR23630是器件型号。)
开关频率因输入电压而异。
我不理解它的含义。
(条件)
输入电压为6V 至18V。
输出电压为4.2V、输出电流高达3A。
开关频率为1.5MHz
(结果)
如果是12V 和18V、
没有问题、因为它固定在1.5MHz。
如果是6V、
电流高达2A 时没有问题、但频率逐渐 下降、为2.5A 和3A。
波形如下。
CH1开关电压
通道3开关电流
2A
2.5A
3A