This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:UCC21540

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844421/ucc21540-ucc21540

器件型号:UCC21540
主题中讨论的其他器件: UCC21750

尊敬的 Sirs:

我正在构建一个三相30kW 96V 汽车逆变器。 所有 SPWM 波形电路都已构建、现在我将尝试构建最后一级、功率级。

UCC21540 -我选择此栅极驱动器是因为它看起来非常新、我想问几个问题

1) 1) UCC21540是否适用于驱动 MOSFET N 晶体管示例;SQM9014E? 还是 TI 有其他更好的模型?  

2) 2)最大三相电机电流为 arround 330A。  

为了获得良好的电流、我必须为每个臂安装至少9个并联的晶体管。 总共9个晶体管 x 6个臂= 54个晶体管; (9 x 98A)= 882A。 UCC21540 是否适合驱动所有这些晶体管?   

3) 3) VDDA/VSSA 和 VDDB/VSSB 可以是单张紧、例如12V/0V 或必须是双张紧、例如:+12V/-4V、以确保它可以很好地关闭晶体管?

此致

Joaquim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joaquim、

    感谢您关注我们的产品、欢迎使用 e2e!!!

    以下是与您正在执行的操作类似的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01540

    您需要检查栅极电荷要求、并查看 UCC21540是否会提供所需的开关时间。

    我们还有 UCC21750、它具有更高的栅极驱动能力。 如果 UCC21540不满足您的开关时间要求、这将是一个不错的选择。

    如果您有其他问题、请告知我们。