This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27010:位[init]可以#39;t 由主机清零、但可以由 TI 工具清零

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823216/bq27010-bit-init-can-t-be-cleared-by-host-but-it-is-can-be-cleared-by-ti-tool

器件型号:BQ27010

 

根据 TI BU 的评论,bit[init]不能由主机清除,但可以使用 TI 工具轻松清除该位[init]。 请与 BU 再次确认清除位[init]的方法是否合理?

下面是测试过程和结果。

我们测试可以通过将数据0x40发送到命令0x01来清除位[INIT]。

 

步骤如下:

首先      、读取模式寄存器为0x44、位[INIT]使能;

2.      然后将数据0x40写入命令0x01 (模式寄存器);

3、      最新的、读取命令0x01 (模式寄存器)、读回值为0x40、表示位[INIT]被清零。

 

启用位[init]:

 


 

向命令0x01写入值0x40以清除位[init]:

 


 

再次扫描寄存器:




 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!

    我进行了双次检查、该监测计不同于其他最近的监测计、因为主机无法禁用初始化标志。 使用此电量监测计似乎是可能的,请参阅"

    寄存器初始化和数据完整性检查"部分

    谢谢

    Onyx