This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:用于4个镍氢电池组的太阳能充电控制器

Guru**** 2559960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844232/bq25713-solar-charge-controller-for-4xnimh-battery-pack

器件型号:BQ25713

早上好、TI 研究员、

我正在对一个项目进行原型设计、在此项目中、我们只需计划通过4节镍氢电池为我们的 MCU 室外供电、这些电池应使用太阳能和太阳能充电控制器进行充电。 请帮帮我。 电池为 AA、容量为2100mAh、镍氢标准电压约为1.2V。 应使用提供6V 或12V 电压的太阳能电池为电池充电:

12V 单击"我"

6V 单击"我"

我已经浏览过以下页面:

具体而言、这个看起来很有趣:

你有什么看法?

祝你一切顺利、谢谢

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我没有看到有关12V 面板的足够信息来说明您应该将充电器设置为什么。 6V 面板有更多详细信息。 由于功率级别如此低、尤其是对于12V 面板@ 100mA、我建议您使用 BQ25713的 VINDPM 功能、该功能设置为每个面板的最大功率点电压或"工作电压"、以最大限度地提高输入功率使用。

    理想情况下、跟踪器会扫描工作点并找到最佳功率点、但该充电器上的 ADC 分辨率对于此功率水平而言不有用。

    此致、

    Joel H