This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2595:占空比约为100%。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844308/lm2595-about-the-100-duty

器件型号:LM2595

你(们)好。

我想将输入电压24V 更改为12V、因为输出电压为12V。

*因为输入电压随时间变化。

有可能吗?

我无法在 webench 上进行仿真。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    此器件可实现100%占空比、因此12V IN 应等于12V OUT、同时电感器会产生一些压降。

    谢谢、

    Ethan