This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:如何使用 BqEZ 软件工具在 bq33100中加载*。srec 文件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843978/bq33100-how-to-use-the-bqez-software-tool-to-load-the-srec-file-in-bq33100

器件型号:BQ33100

您好:

我是否可以询问如何使用 BqEZ 软件工具在 bq33100中加载*。srec 文件、现在我的客户需要尝试 默认的*。srec 文件  

1. 正常地址?

2.如何进入 ROM 模式(命令)

 3. ROM 模式地址?

4. 如何退出 ROM 模式(命令)

您能给我提供文档信息吗,我需要将文档交给我的客户,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    使用 EVSW 时:

    正常地址:17.

    进入 ROM 模式:写入 SMB 字- SMB 命令00字00F0 -单击写入按钮

    ROM 模式地址:17

    如何退出 ROM 模式:发送 SMB 命令- SMB 命令08 -单击发送按钮

    当器件处于 ROM 模式时、请使用 SRec Programming 下拉菜单。  单击.. 如果使用 senc 文件、可通过按钮打开文件部分选项并将结尾更改为 SENC;如果使用 SREC 文件、则更改为 SREC。

    编程后、重新启动 EVSW。  重新打开 EVSW 后、器件将不会自动检测到、因为它仍处于 ROM 模式。  从列表中选择相应的固件、然后返回 Pro 屏幕并发送 SMB 命令08以执行固件。

    作为测试、您可以发送 Read SMB Word - SMB Command 0D -单击 Read 按钮以确定器件是处于固件模式还是 ROM 模式。  如果值介于0和64之间、器件将处于固件模式。  如果返回的值大于64、则器件处于 ROM 模式。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan:

    感谢您回答有关 load *。srec 问题的问题。

    我的客户真正的问题是、他们 之前购买的 bq33100 (A)设计已经完成并大规模生产、

    现在、客户需要增加产量、但新购买的 bq33100 (B)无法使用 EZsoftware 进行校准、

    硬件设计没有改变、在同一个邮箱板上测试(A)和(B)、(A)可以、但(B)仍然无法 校准、

    现在、我建议我的客户首先加载 Web 端默认*。srec 以进行测试、请问您对此问题是否有任何建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    如果器件配置了5个与默认值匹配的串联电容器、则加载默认值将起作用。  如果配置不同、则需要根据这些差异修改 bq33100。

    请确保数据闪存值(包括操作配置值)已正确设置并写入器件。

    在设置正确的值并将其写入 DataFlash 的情况下、请完成本指南中的连接和校准步骤:

    http://www.ti.com/lit/ug/sluu466/sluu466.pdf

    如果问题仍然存在、请告诉我。  此外:

    使用的是什么版本的 EVSW?

    正在使用 bq33100的 FW 版本?

    EV2300正在运行哪个版本的 FW?

    此致、

    Bryan Kahler