This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:线路调节

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844370/tps82130-line-regulation

器件型号:TPS82130

团队、

在3至17V 输入范围内、线路稳压器在这里是否被指定为0.002%/V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    根据数据表第5页上的表上的注释、典型值为 Tj=25°C 且 VIN=12V、除非规格行另有说明。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    我们将具体查看表6.5、其中它与您提到的有关典型值的注释相同。 您的评论是否暗示"不"、或者对客户的正确回复是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不清楚。 0.002%/V 的典型值仅在 Vin=12V 时指定。