This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:IC 和电池之间的电阻有何影响?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844124/bq24105-q1-whats-the-effect-of-resistance-between-the-ic-and-the-battery

器件型号:BQ24105-Q1

 BQ24105-Q1和电池之间的电阻有何影响? 更具体地说、我在 R_SNS 之后看到了额外的电阻。 我担心这种额外的电阻会导致压降、并且无法为电池充电至正确的电压。 此电阻是否会对 BQ24105-Q1正确充电的能力产生负面影响? IC 是否可以处理可接受的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    从 RSNS 到电池的额外电阻将导致压降、使充电器认为需要过早进入恒压模式。  这会导致充电电流从快速充电和更长的充电时间逐渐降低。  电池最终将充满电。

    此致、

    Jeff