请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
你(们)好。
如果我从 bq35100中的 bqStudio 对该电池化学成分进行编程:
为 L91 (3000mAh) 0601 锂离子/铁二硫化物(Li/FeS2)通电
我可以为它执行 SOH 或 EOS 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.