This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在 bq35100中编程时、化学 ID 0601是否允许 SOH 或 EOS?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822867/bq35100-does-the-chemistry-id-0601-allow-soh-or-eos-when-programmed-in-the-bq35100

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好。

如果我从 bq35100中的 bqStudio 对该电池化学成分进行编程:

为   L91 (3000mAh)   0601   锂离子/铁二硫化物(Li/FeS2)通电

我可以为它执行 SOH 或 EOS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    我能做什么?

    是 EOS 还是 SOH?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以同时使用它。

    谢谢

    Onyx