This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:您好,我正在尝试通过使用 lm3481输入 Vin 6.2 ~ 7.4v 来获得输出24 2a。 我可以使用 lm3481获取输出吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823074/lm3481-hello-i-am-trying-to-get-output-24-2a-by-inputting-vin-6-2-7-4v-using-lm3481-can-i-get-output-using-lm3481

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: PMP8536PMP8711LM5155


大家好、我正在尝试使用 lm3481输入 Vin 6.2 ~ 7.4v 来获得输出24 2a。 我可以使用 lm3481获取输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在设计中考虑使用 LM3481。  

    根据您的电源要求、您可以使用 LM3481

    是的、有些设计可用于从输入范围输出24V @ 2A 电流。 我建议首先查看 PMP8536和 PMP8711、它们在升压转换器配置中使用 LM3481。

    还有 LM5155、它是 LM3481的更新版本。 与 LM3481相比、它具有更低的静态电流和更高的效率。 LM5155BST-EVM 还具有您的输入范围并可生成您的输出。

    http://www.ti.com/tool/lm5155evm-bst

    谢谢、

    Richard