大家好、
我有一位大客户、需要帮助为输出选择陶瓷电容器。
请参阅下面的内容。
谢谢、
此致、
Joe
来自客户:
将所需的输出电容器 ESR 与 TI TPS7A7001DDA LDO 的实际电容器 ESR 图合并时遇到问题
TI 器件需要从30m Ω 到1mil、最大值为1 Ω、具体取决于负载电流(数据表图2)。 由于我们可能有一个或两个这些稳压器、因此我们无法保证始终高于50mA、尤其是在复位和启动期间、因此我查看输出电容器图、发现它需要在零电流时具有30毫欧的 ESR。
但是、典型的陶瓷电容器具有 ESR 图、该图根据 频率不是平坦的、因此我应该查看哪个频率以查看我们是否满足所需的规格?
我查看了该器件的 TI 评估板原理图、它在输出端显示了一个0805 10U X7R 电容器。 曲线相同、但在大约400Hz 时超过1欧姆、这打破了最大上限要求。 我们对0805电容器的担忧是,由于市场要求我们使用0402或0201电容器,这使得 ESR 更低,更不用说电压偏置效应的实际电容更低,但我对 ESR 图和更感到困惑 如何申请。 我认为0603可能是一个很好的折衷方案。
有些 LDO 说,它们是为陶瓷输出电容器设计的,具有0欧姆的下限。 TPS7A7001DDA 是否专为陶瓷输出电容器而设计?
我们还有很多10uF 范围内的下游电容器、但它们有一些布线阻抗、如果需要噪声、我们可以添加串联铁氧体、并且可能有助于将过多的额外电容器 ESR 与 LDO 隔离 输出。
即使 TPS79630 LDO 的输出 ESR 图在下限也不清楚。 该图在10毫欧时停止。 不确定下面会发生什么情况。
出于价格原因、我们选择了 TPS7A7001DDA。 如果有一个更好的部件可以将热量散发出去、我们很乐意考虑它。 例如、我们的电流可能很高、可能是0.5安、具体取决于 WiFi 传输突发。
我们是否可以为 TPS7A7001使用陶瓷输出电容器?它的尺寸和值是安全的?