我已经使用 TPS45450构建了一些原型模块、它们运行良好、但是15V - 5V 模块具有大约0.2A 至0.35A 的低频噪声。
您可以看到、噪声频率约为2.7kHz。 增加更多的输出电容只会降低噪声的频率、而不会降低振幅。
下面是从0.4A 到4A 的样子:
我尝试过的一些操作:
-不同尺寸的电感器(只改变使其振荡所需的电流量)
-不同 的输入/输出电容器。 (输出端的电容越大=频率噪声越低)
-将 C9直接安装在直流/直流模块板上。 (无变化)
我的问题是:
这只是 Eco-mode 脉冲跳跃噪声吗?
有什么其他想法,或者如何解决?
谢谢!