请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568215 数据表中的表3给出了用于设置 TPS568215模式的推荐电阻器值。 客户是否应该仅使用这些建议值、或者只要分压器分压比保持不变、他们是否可以偏离这些值? 数据表提到读取引脚上的电压。 因此、我认为只要比率保持不变并且通过分压器的电流是合理的、模式就应该正确读取。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.