This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:(确切器件:TPS27S100B) RE:将多个 IMON 输出连接到单个 ADC 通道

Guru**** 2525490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823269/tps27s100-exact-device-tps27s100b-re-connecting-multiple-imon-outputs-to-a-single-adc-channel

器件型号:TPS27S100

您好!

我们目前正在设计采用 多端口配置的某些 TPS27S100B。

由于传统上 ADC 输入受到限制、我们更愿意通过单个 I-V 电阻器共享所有 IMON 输出。

查看数据表、不清楚这是否可行:没有明确的迹象表明 IMON 输出将通过 DIAG_EN 切换为高阻抗。

(图示表示相反的情况。)

是否确认了高阻态开关?

 此致

U. Dreher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表的表2中、当 DIAG_EN 为低电平时、IMON 为高阻抗。 只要您关闭 DIA_EN 到不想测量的器件、就可以将其中多个器件连接到一个 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚提出了一些数据表说明建议:)