This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:DSEL 电压电平

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843974/bq25898d-dsel-voltage-level

器件型号:BQ25898D

各位专家、您好!

客户希望使用 DSEL 指示 D+/D-源检测、并且希望知道 DSEL 的电压电平。 我们在 VIH=1.3V 时看到、但最终不知道 DSEL 电压电平。 它们在后端连接一个器件、VIH 为1.65V、并且 DSEL 恐怕介于1.3V~1.65V 之间。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    根据 VBUS 电压、DSEL 高电压电平 应 约为4V - 5.5V。

    谢谢、

    宁。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复!!

    此致、

    Ann Lien