This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:在 WSON 中向 TPS709添加反馈电阻器以适应 TPS745

Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844129/tps709-adding-feedback-resistors-to-tps709-in-wson-to-accommodate-tps745

器件型号:TPS709
主题中讨论的其他器件: TPS745

您好!  

在 WSON 中向 TPS709添加反馈电阻器是否存在任何问题、从而使 TPS745可用作直接替代产品? 709上的引脚2为 NC、745上的 FB 为 NC、因此我不怀疑这是个问题、但需要进行验证。

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我看不到有任何问题需要您来解决。 我比较了两个 DRV (WSON)封装、它们完全相同。  

    此致、  
    Jason Song