This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:最大输入电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844037/tps53353-vin-max

器件型号:TPS53353

尊敬的团队:

我们能否以 Vin=16~18V 的电压运行该器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    虽然可以很好地旁路 VIN 和 SW 到 GND、SW 缓冲器和引导电阻器以包含 VIN 和 SW 振铃、但通常不建议这样做。