This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067:输出纹波

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819267/tps62067-output-ripple

器件型号:TPS62067

尊敬的 TI 专家:

  我在3.3V 至1.8V 应用中使用 TPS62067~

去年我买了2件 TPS62067、不是从代理那里买的。一切都很好~

今年、我购买了1kpcs TPS62067、输出纹波非常大~μ A

(相同的 PCB 板)  、我在 E2E 中问过: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/801881?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps62067

我已~ WPI 应用了 TPS62067 EVM 板、并进行了交换实验、该现象会随芯片 Δ Σ 而变化

我想知道 TPS62067是否有不同的措辞? 这种现象非常奇怪~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以指定纹波的值吗? 如果您有示波器图、会很有用。 您在多少个(新)器件上发现了这种大纹波?

    总之、您具有与以下器件相同的电路板:

    -旧单元->纹波正常

    -new unit->big RIPPLE

    并且您对   电路板与 EVM 之间的 IC (大纹波)进行了交换测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso

     是,您能帮助检查 TI 是否有更新版本 的 TPS62067~

    我将 EVM 的 tps62067放在电路板上、纹波正常

    我将 tps62067 WPI 施加到 EVM 上、纹波不正常~

    当~电压低于3.2V μ A 时、所有新单元都具有大纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送 IC 顶部的标记(纹波更大)? 您是否还将电路板上的单元(大纹波)交换到了我们的 EVM? 如果是、您能否告诉我您有多少纹波? 如果 Vin 高于3.2V、您能告诉我您有多少纹波(在具有大纹波的单元和 EVM 单元上)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso

      标记相同,我没有发现任何差异~

    是,我还将电路板上的单元(大纹波)交换到 EVM、纹波如下所示~

    为什么同一个 IC 有如此大的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    此时、原因可能是什么。 大多数情况下、故障是由瞬态高于最大额定值、ESD 事件、不良处理或应用本身引起的、无论如何、这只是推测。 您能告诉我 IC 顶部的标记吗? 我需要检查一些东西。
    有多少单位显示了这种大纹波? 您能描述您的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有新闻或更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此帖子、因为它不活动。 如果您需要进一步的支持、请重新打开、我很乐意为您提供支持。