This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920放电波形

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844052/bq76920-bq76920-discharge-waveform

器件型号:BQ76920

您好、专家、

我的客户在其设计中使用 BQ76920、发现在电池放电期间、DSG 引脚将在短时间内被拉低并在每个周期重新打开。 这是正常的吗? 或者在什么条件下 BQ76920将显示此行为?

波形如下:

CH1:REGOUT、CH2:REGSRC、CH3:DSG、CH4:电池电流

由于机密信息、请向我提供我将向您转发原理图的电子邮件。

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    否、波形不正常。  

    有趣的是、关断频率为60Hz、您可能会检查负载是否定期产生 SCD 事件、或者电源线频率是否会耦合到电池或电路板的 SRN 或 SRP 线迹上。  

    向我的朋友发送请求、我忘记了原理图是否可以附加到朋友请求中、或者必须等待后续消息。