请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 你(们)好
TPS82130数据表中描述的 ENpin 的 VIH 值是否正确?
典型值:0.65V、最小值:0.9V (典型值与最小值相反吗?)
是否可以用1V 电压控制 EN 引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.