This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7733M:ESD 保护等级

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844077/tlc7733m-class-of-esd-protection

器件型号:TLC7733M

您好!

该器件的 ESD 保护等级是多少?   您是否具有 ESD 保护的实际电压电平、如果是、它是什么?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是4类器件、这意味着它通过了高达4kV 的 ESD 保护测试。

    一切都很棒

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的快速响应。  您能否澄清一下它是否被视为4类或2类;因为我的印象是2类高达4kV?

    谢谢、

    HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,这是我最后的一个错别字 你是对的。 该器件受到高达4kV 的保护、这将使其成为符合 IEC 61000-4-2 (ESD 标准)的2类器件。  

    希望这对您有所帮助、

    Sarah